This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:TIDA-010210:666V 且基准为 800V 时的直流总线电压失速(实验 6)

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010210, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1630282/tida-010210-tida-010210-dc-bus-voltage-stalling-at-666v-with-800v-reference-lab-6

器件型号: TIDA-010210
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049C

我正在寻求对在实验 6 中使用 240Vrms 50Hz 电网连接的 TIDA-010210 (TMS320F280049C) 的技术支持。 该系统配置为使用 800V 直流母线、并加载了一个直流/直流转换器。 直流母线电压无法达到 800V 设定点、在大约 666V 时失速。 在这种状态下不会触发过流跳闸或硬件故障、但系统无法调节到更高的电压。 在此测试期间、直流/直流转换器未承受负载。

我想确认与有源直流/直流级连接时是否存在已知的调制指数限制或控制环路饱和点、这会阻止总线达到完整的 800V 标称设定点。 此外、请确认该器件是否支持使用单向直流/直流级(直流/交流或交流/直流)。