This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:FMEDA

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114, TPS65381A-Q1, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1626811/tms570ls1114-fmeda

器件型号: TMS570LS1114
《Thread 中讨论的其他器件: TPS65381A-Q1、 HALCOGEN》

尊敬的 TI 功能安全支持:

我们目前正在完成针对铁路警告控制器平台的 FMEDA 和硬件安全分析、以支持 IEC 61508 SIL 3 产品安全案例、符合 EN 50126、EN 50129 和 EN 50716 标准。

该设计将 TMS570LS1114 MCU 与 TPS65381A-Q1 看门狗/PMIC 一起用作核心关键型架构的一部分。 我们已经持有多份 TI 安全文档和证书、但现在需要确认最终确定 FMEDA 和下游硬件指标所需的精确定量和基于假设的安全封装数据。

请为 TMS570LS1114/TMS570LS12x/11x 系列提供或确认以下内容是否可用:

  1. 确切器件/系列基线的当前适用安全手册版本。

  2. 定量 FMEDA /安全指标包、包括安全手册中引用的芯片级故障率文档和详细的定量安全分析。

  3. SPNU530 和 SPNU531、或当前等效文档(如果这些文档已被取代)。

  4. 适用的 T Ü V S Ü D 认证和与 IEC 61508 TÜV 3 使用相关的任何支持性认证报告。

  5. 确认安全情况的预期诊断假设、包括锁步 CPU 比较、闪存 ECC、SRAM ECC、LBIST、PBIST ESM、电压/时钟监控和外部看门狗监控。

  6. 确认是否可为我们的应用提供二手功能 FMEDA 分区或定制方法。

对于 TPS65381A-Q1、请确认:

  1. 当前适用的 FMEDA /安全包版本。

  2. 与看门狗 Q&A、MCU 电源轨监控、POR/RESET 行为、故障信令和多路复用器/失效防护闪存器切换假设相关的已用功能子集。

  3. 依赖于定期服务、软件交互或证明测试间隔的任何诊断覆盖率假设。

此外、请告知是否提供了与 TMS570LS1114 安全案例相关的以下软件支持项目:

  • SafeTI Hercules 诊断库 CSP

  • HALCoGen CSP

  • TI 编译器资质审核套件

我们的目的是将 TI 器件特定的安全封装数据作为 wlx 控制器 FMEDA 中 MCU 和看门狗行的主要定量基础、而不是依赖通用手册估计值。

请告知我正确的申请路径、NDA 要求(如果有)、以及是否应为该封装与本地 FAE 或功能安全联系人联系。

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish

    我们如何 直接联系功能安全团队?

    我们从 2021 年开始制定了 NDA、并且需要访问  

    SPNU530

    SPNU531.

    此致

    Robert

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    对延迟的回复表示歉意。

    我向您发送了一封包含我所要求的必要信息的邮件、请务必回复以继续。

    --
    此致、
    Jagadish。