This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-TMS570:TMS5704357BGWTEP EP 微控制器引脚评估电子表格

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1629050/tms570lc4357-ep-tms5704357bgwtep-microcontroller-pin-assgnments-spreadsheet

器件型号: TMS570LC4357-TMS570LC4357 EP
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好:

我想知道是否有电子表格来轻松识别/复制引脚排列的 TI TMS5704357BGWTEP 的引脚分配和功能?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernie:

    遗憾的是、我们没有任何相关的 Excel 工作表。 您只需参阅“4 终端配置和功能“一章。

    在这里、您可以了解按外设进行的引脚分配。

    例如、“4.2.1.8 通用输入/输出 (GIO)“部分将提供有关所有 GPIO 功能可用位置的信息。

    您可以参阅这一个、然后可以在 HALCoGen PINMUX 部分中配置相应的引脚。

    --
    此致、
    Jagadish。