This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:AM275x(与 AM243x):R5F CPU 与 OCSRAM 的性能差异?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1629046/am2754-q1-am275x-vs-am243x-r5f-cpu-to-ocsram-performance-differences

器件型号: AM2754-Q1

团队、
下面有一些关于 AM243x 上 OCSRAM 的 R5F CPU 访问性能的 E2E 帖子。
-假设将在 AM275x R5F 上运行类似的基准测试、AM275x 会取得更好的成绩吗?
多少钱?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1617634/am2434-understanding-am2434-performance/6267048

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1629037/am2434-am243x-vs-am261x-cpu-to-ocsram-performance-differences

查看数据表:

AM275x

AM243x

AM261x

32KB 高速缓存
64KB TCM(单核)

800MHz 或 1GHz CPU 时钟

32KB 高速缓存
128KB TCM(单核)

800MHz CPU 时钟

16KB 高速缓存
256KB TCM(单核)
500MHz CPU 时钟

500MHz 时钟 VBUSM

6MB OCSRAM (6 个 1MB)

(C7x 内核中支持 2 个 2.25MB 以上)

 

?? 循环存储器延迟

250MHz 时钟 VBUSM

2MB OCSRAM (8x256kB)

 

 

51 周期内存延迟

(即每次缓存未命中浪费周期)

  • 800MHz 时为 63.75ns
    请参阅 spracv1 第 7 页

200MHz 时钟 VBUSM

1.5MB OCSRAM (3x512kB)

(但 VBUSM 上只有 2 个 512KB)

 

24 周期存储器延迟

(即每次缓存未命中浪费周期)
500MHz 时<48ns

-访问 OCSRAM 的延迟是什么?
AM275x 互连是否与 AM24x 互连相当? 还是有所改进?
-仅使用 OCSRAM 时(除 1x R5F 和 OCSRAM 之外没有使用其他内核或外设)、您能否分享 AM275x 与 AM24x 性能比?

-我们有一些关于 R5F 性能的应用手册(如 AM24x perf - spracv1)吗?
-或一些类似 AM24x SDK 11.1 中的基准测试 ?

提前感谢、

Anber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    请允许我花一些时间查看您的问题、并在内部进行研究/与我们的 AM243x 和 AM275x 内部架构、基准测试、SRAM 专家进行讨论。

    请预计可能延迟 3-5 天的回复。   

    如果您此时未收到问题的答案、请随时在 3 月 27-2026 日下午 ping 此主题。

    感谢您的耐心!

    此致

    Anastas Yordanov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber、  

    遗憾的是、目前我们还没有 AM275 的基准测试相关可比数据、因此我们没有很好的比较来分享性能。  

    谢谢、

    Chris