This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:SysConfig:请求始终将计时器计数器频率添加到生成的 H 文件

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1629891/sysconfig-sysconfig-request-to-always-add-timer-counter-frequency-to-the-generated-h-file

器件型号: SysConfig
主题: MSPM0G3519 中讨论的其他器件

您好:

SysConfig 似乎仅为 PWM 模式生成计时器计数器频率#define、而不为其他模式创建条目。

是不是总是可能的! 为任何计时器实例和模式生成#define、并在 SysConfig GUI 中设置/计算的所有其他值?

此致、

Eugene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用的是哪个器件和 SDK 版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    所有最新版本和 MSPM0G3519:

    SysConfig 1.26.2+4477

    mspm0_sdk_2_10_00_04

    这真的很重要吗? 这里的重点是、手动输入、计算或其他方式的所有条目 可能在生成的文件中获得自己的#defines。

    此致、

    Eugene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    它真的很重要吗?

    由于 SysConfig 功能的某些方面由所使用的 SDK 驱动、因此该器件很重要。 SDK 的所有者将是器件团队。

    我将提请他们注意这一问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    IMHO、正确的做法是支持这一点 所有器件 。 这是工具集非常有用的功能。

    此致、

    Eugene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugune:

    我们感谢您的反馈。 我记录了此请求、我的团队会将其添加到备货中。

    此致、

    Diego Abad