This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:蜂鸣器? 什么蜂鸣器?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1628199/mspm0c1104-beeper-what-beeper

器件型号: MSPM0C1104

数据表提到了蜂鸣器、TRM 列出了一些寄存器、但我找不到任何其他寄存器。 TI 对于什么蜂鸣器有什么建议吗?  

是否有其他可用信息? 我正在做一个手表一样的事情和蜂鸣器会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    请参阅 SDK、我们有用于蜂鸣器应用的演示代码。

    mspm0_sdk3\examples\nortos\LP_MSPM0C1104\driverlib

    此致、  

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了,但它没有说什么蜂鸣器,我假设一个标准的压电蜂鸣器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    是的、我已经检查了所有可以找到的材料。 我们没有提到我们可以支持的蜂鸣器类型。 但我认为它是简单的标准压电蜂鸣器。 您会发现蜂鸣器输出引脚只是没有高驱动能力的标准引脚、因此它也可以/不驱动需要高电流的蜂鸣器。

    BR、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设我需要一个 3V 蜂鸣器、而不是 1.5V 蜂鸣器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    这是可以的、因为我们的 MCU 由 3.3V 供电、它将基于 3.3V 输出蜂鸣器控制 PWM

    BR、

    Janz Bai