This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:符合性测试期间 EtherNet/IP 协议栈返回"无效属性值"在 SET_ATTRIBUTLE_SINGLE 上 (CT22-EN)

Guru**** 2933040 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1628750/am6421-ethernet-ip-stack-returns-invalid-attribute-value-on-set_attribute_single-during-conformance-tests-ct22-en

器件型号: AM6421

我们使用 2026年02月09日 的 Ind Comms SDK 2025.00.01.02 测试版本、观察到 AM6421 系统 (CDF800-E1) 上进行 CT22-EN 测试失败。 CT 工具发送请求 Set_Attribute_Single(服务 0x10、 类 0xf5:TCP/IP 对象、实例 1、属性 5:接口配置)、设备以状态 0x09“无效属性值“(请参阅附加的 Wireshark 日志帧 377 和 378)进行应答。 这会导致多个测试失败、例如 “Error response is unexpected attr 5、SRV Code x10“。

CT 工具发送的电报似乎正常(也通过 Wireshark 和 Copilot 验证)。 在处理此类请求的回调函数中、我可以正确解释 CT 工具发送的数据、并且看不到任何可疑的数据。

通过对我们的实现和 Ind Comms SDK 中 EtherNet/IP 的更新示例进行比较、并没有发现任何相关差异(此外,Copilot 也找不到任何可疑的信息)。
我逐步从回调函数中删除了逻辑、但测试仍然失败。

由于回调函数 (参考设计中的“void device_profile_CFG_callback “)是 void、因此我不知道在这种情况下我们如何影响堆栈行为以触发“无效属性值“应答。  

在测试期间、我观察到禁用器件 viea“EI_API_ADP_setHwSettings (p_adapter、true、false)“的可配置性确实会导致测试通过、堆栈返回成功。 不过、这不是我们的用例。
在您的示例中、不使用此函数、但我假设默认也可以通过软件进行配置。

请支持我们确定此问题的根本原因。
在 Ind Comms SDK 2025.00.01.02 的测试阶段、您是否观察到类似的情况?
堆栈如何准确地评估来自 CT 工具的请求、以及我们如何影响堆栈行为(例如在回调函数中)?
我们还可以在最后调查什么以确定根本问题?

 

我们使用的一致性测试工具是 CT22-EN (PUB0047R25-CT22EN-20251118.zip)、我们的 R5 应用是使用 Ind Comms SDK 2025.00.01.02(2026 年 2 月 9 日)构建的。

 

与 Pourya Eskandari 进行简短讨论:
他怀疑 PC 的配置可能是错误的、特别是指向发送网关 IP 0.0.0.0 的 CT 工具的请求、这可能会导致堆栈行为。  
我们发现了两台 PC 的问题、两者都没有配置网关(与设备的点对点连接)。 但即使在配置网关后、CT 工具仍会在其请求中发送 0.0.0.0。
此外、我们认为 0.0.0.0 是有效的网关地址。

谢谢、

Sascha

CT Tool 日志: 20260318_CT22_SICK_CDF800-E1_200byte_V1.2.1.529.log 
Wireshark 日志: wireshark.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pourya、

    感谢您的详细回答。
    由于网关 0.0.0.0 不满足这些要求 (“无网络地址“和“相同子网“)、因此您的规则集解释了此行为。
    使用 CT 套件中的“消息工具“、我可以确认配置满足这些规则的网关地址的请求是否成功。 例如、以下 CIP 请求数据已处理:
    50 01 A8 C0 00 FF FF C8 01 A8 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    配置网关 0.0.0.0 的请求被拒绝时:
    50 01 A8 C0 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    但是、即使在为我的网络接口配置了有效网关(但物理上不存在)后、一致性测试仍会失败、因为工具仍会发送网关地址为 0.0.0.0 的配置请求。
    在运行测试之前和之后、我验证了我的接口配置:
    以太网适配器以太网 2:
    特定于连接的 DNS 后缀。 :
    IPv4 地址。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 :192.168.1.100
    子网掩码。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 :255.255.255.0
    IPv4 地址。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 :192.168.1.101
    子网掩码。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 :255.255.255.0
    IPv4 地址。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 :192.168.3.100
    子网掩码。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 :255.255.255.0
    默认网关。 。 。 。 。 。 。 。 。 :192.168.1.200
    CT 测试工具配置为使用 IP 192.168.1.100。
    因此、我 不确定我们是否/如何影响此处的 CT 测试工具。 例如、我在 SOC 文件中找不到任何设置。 “你怎么知道的?“
    或者、在运行 CT22-EN 测试套件时、我们的方法/配置可能有所不同? 例如、我们在运行测试时使用静态 IP 地址配置。
    此外、我们还不清楚为什么不接受 0.0.0.0。 这是我们的默认配置、我们的许多客户都使用此配置。 我们也找不到 ODVA EtherNet/IP 规范中的任何约束、因此我们需要假设客户将使用该 配置。

    很抱歉混用了日志、我为新的运行附加了新的一致日志、其中包含一致性测试的子集:

    e2e.ti.com/.../ct.loge2e.ti.com/.../8713.wireshark.zip

    此致、
    Sascha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pourya、

    感谢您的详细回答。
    由于网关 0.0.0.0 不满足这些要求 (“无网络地址“和“相同子网“)、因此您的规则集解释了此行为。
    使用 CT 套件中的“消息工具“、我可以确认配置满足这些规则的网关地址的请求是否成功。 例如、以下 CIP 请求数据已处理:
    50 01 A8 C0 00 FF FF C8 01 A8 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    配置网关 0.0.0.0 的请求被拒绝时:
    50 01 A8 C0 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    但是、即使在为我的网络接口配置了有效网关(但物理上不存在)后、一致性测试仍会失败、因为工具仍会发送网关地址为 0.0.0.0 的配置请求。
    在运行测试之前和之后、我验证了我的接口配置:
    以太网适配器以太网 2:
    特定于连接的 DNS 后缀。 :
    IPv4 地址。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 :192.168.1.100
    子网掩码。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 :255.255.255.0
    IPv4 地址。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 :192.168.1.101
    子网掩码。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 :255.255.255.0
    IPv4 地址。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 :192.168.3.100
    子网掩码。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 :255.255.255.0
    默认网关。 。 。 。 。 。 。 。 。 :192.168.1.200
    CT 测试工具配置为使用 IP 192.168.1.100。
    因此、我 不确定我们是否/如何影响此处的 CT 测试工具。 例如、我在 SOC 文件中找不到任何设置。 “你怎么知道的?“
    或者、在运行 CT22-EN 测试套件时、我们的方法/配置可能有所不同? 例如、我们在运行测试时使用静态 IP 地址配置。
    此外、我们还不清楚为什么不接受 0.0.0.0。 这是我们的默认配置、我们的许多客户都使用此配置。 我们也找不到 ODVA EtherNet/IP 规范中的任何约束、因此我们需要假设客户将使用该配置。

    很抱歉混用了日志、我为新的运行附加了新的一致日志、其中包含一致性测试的子集:

    e2e.ti.com/.../1018.ct.loge2e.ti.com/.../1018.wireshark.zip

    此致、
    Sascha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sascha:

    我不确定 CT22 的内部运作机制。 和您一样、我找不到允许使用非零网关地址的 TCP/IP 对象测试的任何配置选项。 但是、由于我不能在我的最后重现此问题(CT22 始终使用非零网关地址)、我相信它可能首先通过 get-attribute 服务检索属性 5、然后使用此检索到的值作为后续请求的默认基础。

    这表明项目中 TCP/IP 对象的出厂默认值可能是差异的来源。 在 TI 的示例中、这些默认值是在 device_profile_reset.c 文件中专门配置的。


    此致、
    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pourya、

    您的假设必须正确、在调整出厂默认值和网关的初始设置后、此错误不再出现。

    但我仍然认为 0.0.0.0 的网关是有效的,应该被接受。  TCP/IP 对象规范 (“CIP 网络库第 2 卷:CIP 的 Ethernet/IP Adaptation of CIP“、表 5-3.2、“设置“访问规则中的“网关地址“)中也明确提到了这一点:

    “值为 0 表示没有配置 IP 地址。 否则、IP 地址应设置为有效的 A、B 或 C 类地址、而不应设置为回送地址 (127.0.0.1)。“。

    此致、

    Sascha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sascha、

    我同意您的观点、即需要调整接受 IP 配置的过滤逻辑。 我们将在下一个版本中跟踪此增强功能。
    CT22 测试中是否已解决所有错误?


    此致、
    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pourya、

    非常感谢、听起来非常棒!
    该版本仍将于 4 月发布、对吧?

    遗憾的是、我仍在调查几个 CT22 失败的情况、例如中报告的情况  1629925.

    此致、

    Sascha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sascha:

    你能详细说明一下,你的意思是什么“一个在 1629925 报告“?

    此致、
    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pourya:

    抱歉、我在我们的私人区域提出了以下请求: https://urldefense.com/v3/__https://e2e.ti.com/e2eprivate/sick/sick---indsdk/f/ti-sick-indsdk-forum/1629925/am6421-ct22-en-conformance-test-fails-non-zero-encapsulation-inactivity-timeout__;!!BXYwEpu2!tKEPZrpryjGSy28xnWtTh8274NdCDRNgmGJiNUnq7BBcU5JwI2D6Vwg34ucitJkkF-NnU3SyRgywrl_rjvYFlAIH$</s>! !

    此致、

    Sascha