This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57L843 在 HalCoGen 中配置 SPI 总线

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1628453/rm57l843-rm57l843-configuring-spi-bus-in-halcogen

部件号: RM57L843
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好:

我们希望使用与 SPI 总线类似的不使用 MOSI 线路的器件。 是否可以配置 HalCoGen SPI 总线来使用与此类似的从器件执行此操作、如果可以、建议设置是什么?  谢谢你。

SPI 应用程序 Note.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunny、

    是、您可以配置并使用 IT SPI 来支持此通信。

    实际上、它不需要任何特殊配置即可满足该要求。 您可以将 MOSI 保持为未连接状态。 如果我们这样做、则它不会影响任何通信、MISO 上的剩余通信将按原样进行。

    否则、您可以将 MOSI 线路配置为 GPIO、如下所示。

    在这两种情况下、在应用级别、您都需要使用一些虚拟传输数据 (0xFF 或 0x00) 配置“spiTransmitAndReceiveData" API“ API、以便在 MOSI 上发送。 这是必需的、因为使用一些传输数据调用该 API 后、时钟将生成、并将在主从通信之间进行交换。

    由于我们对传输数据调用虚拟缓冲区、因此 MOSI 将与这些虚拟字节移位、但另一方面 MISO 将从从器件接收有效数据。

    您可以访问以下链接以查找有关 SPI 的可用示例:

    (+)【常见问题解答】TMS570LC4357:Hercules 控制器的示例和演示(例如 TMS570x、RM57x 和 RM46x 等)-基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Jagadish 会让你知道,如果我们有问题。