This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:TMDSEMU110-U:XDS 110 固件更新失败、无法识别 USB

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1626925/tmdsemu110-u-tmdsemu110-u-xds-110-firmware-update-failure-usb-not-recognized

器件型号: TMDSEMU110-U

您好团队:

固件更新失败、无法识别 USB。
我没有看到 LED 发光。
请帮助我们恢复电路板

XDS110 不会显示在设备管理器中!!
我已经尝试在 CCS 中使用 xdsdfu 实用程序。

针对 TP4 (GND) 的测试点测量

  1. TP2 为 0v
  2. TP3 为 3.3V
  3. TP6 为 0v
  4. TP10 为 3.8v
  5. TP17 为 0v
  6. TP18 为 1.68v
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Skanda,

    请先尝试以下所有故障排除步骤: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#troubleshooting

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经试过了。。。 选项 2 不起作用、因为 USB 无法被识别

    方法 1 尝试了它可以进入 DFU 模式、但我看到其他问题、如下所示;

    lsub >>  Bus 001 Device 009:ID 1cbe:00ff 晶元微电子股份有限公司 Stellaris ROM DFU 引导加载程序

    /ti/ccs1281/ccs/ccs_base/common/uscif/xds110 sudo ./xdsdfu -e

     USB 设备固件升级实用程序
    版权所有 (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated。  保留所有权利。

     扫描 USB 总线以查找支持的 XDS110 器件...

      <<<< Device 0 >>>

     VID:0x1cbe   PID:0x00ff
    设备名称:  设备固件更新
    制造商: Texas Instruments Incorporated
    序列号:   1.0.0.1
    模式:         DFU

     

    找到 1 个器件。

    ~/ti/ccs1281/ccs/ccs_base/common/uscif/xds110 sudo ./xdsdfu -f boot_loader.bin -r

     

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有 (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated。  保留所有权利。

     扫描 USB 总线以查找支持的 XDS110 器件...

     正在将 boot_loader.bin 下载到器件...
    文件下载期间报告的错误 DFU_ERR_UNKNOWN(–4)

    ~/ti/ccs1281/ccs/ccs_base/common/uscif/xds110 sudo ./xdsdfu -e

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有 (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated。  保留所有权利。

     扫描 USB 总线以查找支持的 XDS110 器件...

     找到 0 个设备。


    如果您尝试下载引导加载程序或固件分级、则会在文件下载期间看到错误 DFU_ERR_UNKNOWN(–4)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Skanda,

    症状表明探头处于部分 bricked 状态。
    以下是发生的情况和故障排除方法:

    1. XDS110 正确进入 DFU 模式 (VID:0x1cbe、PID:0x00ff)
    2. 固件下载失败、出现 DFU_ERR_UNKNOWN(–4)
    3. 尝试闪存失败后、器件将完全消失

    这通常表示:

    • XDS110 上的内部闪存损坏
    • DFU 传输期间出现 USB 通信问题
    • 探头可能出现硬件故障

    故障排除步骤

    1.尝试另一个 USB 端口/电缆

    直接在 PC 上使用 USB 2.0 端口(而不是通过集线器)

    尝试使用另一条较短的 USB 电缆

    应避免使用 USB 3.0 端口、因为它们会导致 DFU 出现时序问题

    2.直接尝试刷写固件(跳过引导加载程序)

    sudo ./xdsdfu -f firmware.bin -r
    firmware.bin 位于同一 xds110/目录中。

    3.检查文件完整性

    验证 BIN 文件是否损坏:
    ls -la boot_loader.bin firmware.bin
    MD5SUM boot_loader.bin firmware.bin

    如果不起作用:

    dfu_ERR_unknown(–4) 错误、之后器件完全消失通常表示硬件故障。 如果是
    探针始终无法恢复 DFU:


    1.尝试使用另一台计算机 — 排除主机端 USB 问题
    2.考虑探头可能已损坏,尤其是在暴露于 ESD 或电压问题时

    请尝试以下故障排除步骤。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan Hartigan 

    我已经尝试了以下方法  

    1.不同的 USB 和不同的 PC

    2.我已经尝试刷写引导加载程序和固件。

    3.这是一个新的探头,所以 ESD 的变化更少。 则可能会出现 ESD 问题。 它如何进入 DFU 模式?

    ./xdsdfu -f boot_loader.bin  

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有 (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated。  保留所有权利。  

    扫描 USB 总线以查找支持的 XDS110 器件...

    正在将 boot_loader.bin 下载到器件...
    错误 DFU_ERR_UNKNOWN(–4) 在文件下载过程中报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Skanda,

    1. 您使用的是 Windows 还是 Linux?
    2. 您尝试连接到的目标器件是什么?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在 Linux 上检查

    您指的是哪个目标?  
    我不会尝试连接到任何内核。  

    我想先恢复电路板、然后才能尝试连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Skanda,

    您能否确认您尝试了此处的选项 1?  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#option-1-flash-the-bootloader-from-the-command-line-using-the-xdsdfu-utility 

    另请参阅 CCS12.81 文档中的 XDS110 支持自述文件第 7 页: \ccs1281\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110\XDS110SupportReadMe.pdf

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认两人都已尝试过;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Skanda,

    感谢您的确认。 此时、我建议向 客户支持中心 (CSC) 开一个工单。

    如果 E2E 询问您是否已完成故障排除、请参阅此 E2E。

    此致、

    Brennan