This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:有关模块配置中执行上下文定义的观察

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611182/am263p4-q1-observation-regarding-execution-context-definition-in-module-configuration

器件型号: AM263P4-Q1

您好团队:  

目前我们正在处理 MCAL AM263Px _11_01_00_11、在 MCAL 模块的 bswmd.arXML 文件中、主函数执行不映射到任务。 对于主函数执行、上下文应设置为 TASK 而不是未指定的。  

如果 main 函数未分配给任务、我们将收到编译问题、如下所示:

Can_Bswmd.arxml_EB_Update.txt 

Can_Bswmd.arxml_origin_version.txt 

我添加了 EB_Update 以供参考、您能否检查并提供您的反馈。

此致、  

Shaik Abdul Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:  

    根据我们的理解、当 API 被指定未指定的标签时、它可以作为任何其他标签运行。

    由于我们无法确定用户如何使用 API、因此会给它 指定未指定的标签。 您能否分享给定标签所面临的问题?

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    您能否为上述查询提供说明?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您能否参阅 autosar 4.3.1 文档: 第 6.2.5 节:BswSchedulableEntity [constr_4017]。

    请检查并向我提供您的反馈

    此致、

    Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:

    我会在接下来的 3-5 天内回复您。 很抱歉耽误响应。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohsin:  

    这在内部被记录为错误。 感谢您的报告。

    此致、  
    Pranav Siddappa.