This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:使用存储器交换特性的限制

Guru**** 2911430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1631207/tms570lc4357-limitation-of-using-the-memory-swapping-feature

器件型号: TMS570LC4357

尊敬的专家:

根据 TMS570LC4357 的技术参考手册、μ µC 允许通过将 BMMCR 寄存器中的 MEMSW 设置为 0x5h 来交换闪存和 RAM。

但是、在第 2.2.1 节中、有一条注释说:
“使用映射到 0x08000000 的闪存进行交换后、总线主器件只能访问从 0x08000000 到 0x0807FFFF 的 512KB 闪存。“

这是否意味着交换存储器后、只能访问闪存的前 512KB? 换句话说、如果我们想将此功能与引导加载程序一起使用、我们将无法写入整个 4MB 的闪存?

谢谢、此致、
最大值