This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41081:SFRA 难以理解

Guru**** 2961750 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41081, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1631231/pmp41081-difficult-to-understand-sfra

器件型号: PMP41081
主题: SFRA 中讨论的其他器件

您好、

我正在 C2000 上使用 PMP41081 参考设计来处理 LLC 固件、并尝试了解 SFRA(软件频率响应分析器)在该工程中的作用。

根据我的理解、SFRA 用于环路分析、但在本示例中、我不清楚它如何与控制环路实现相互作用。

我的问题:

  1. SFRA 在控制环路中的作用

    • 在此工程中、SFRA 集成到 LLC 控制环路的具体程度如何?

    • 它是向基准或反馈信号注入扰动?

  2. 与控制变量的关系

    • LLC 控制似乎主要是频率控制 (PFM)。

    • SFRA 是否有任何作用来影响:

      • 开关频率(通过 TBPRD 更新)?

      • 占空比?

      • 死区时间?

  3. 注塑和测量点

    • SFRA 注入测试信号在代码中的何处?

    • 在此示例中、使用哪些信号进行受控体输出测量?

  4. 实际使用

    • 在硬件上运行 SFRA 时:

      • 要测量什么环路(电压环路,电流环路或整体受控体)?

      • 对于补偿器调优、应该如何解读结果?