This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:使用旋转变压器角度和速度进行电机方向检测

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1631958/am263p4-q1-motor-direction-detection-using-resolver-angle-and-speed

器件型号: AM263P4-Q1

尊敬的团队:

我目前正在从事一个电机控制器项目的旋转变压器模块工作。 我想了解如何使用旋转变压器角度和速度信息确定旋转方向(顺时针或逆时针‑顺时针)。

根据旋转变压器文档 :AM263Px MCU+ SDK:resolver 

  • 通过 arctan 和 Track2 环路输出的角度是带符号的 16‑位值
  • 它映射到–180°到+180°的物理角度范围

我最初的理解是:

  • 0°至+180°→顺时针旋转时的角度变化
  • 角度在 0°到–180°→逆时针‑顺时针旋转之间变化

但是、我不确定此解释是否正确、尤其是当角度在+180°和–180°之间缠绕时。

问题:

  1. 能否直接根据绝对旋转变压器角度可靠地确定电机方向?
  2. 如果不是、建议使用旋转变压器角度和/或速度检测方向的方法是什么?
  3. 是否有需要考虑的标准方法或边缘情况(如角度环绕‑)?

请提供任何指导或参考。

提前感谢。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    角度表示电机现在旋转一周的位置。 然而、速度是有符号导数 d(θ)/dt、符号代表方向。 即速度> 0 -->前进、速度< 0 -->倒车速度== 0 -->停止。