This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM261-XIP-EVM:AM2612:软件复位后具有 SOM 的 RL2 高速缓存。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1631509/am261-som-evm-am2612-rl2-caching-with-xip-after-sw-reset

器件型号: AM261-EVM-EVM SOM
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好!

我正在构建基于 TI Am261x 工业通信 SDK (2025.00.00) 的应用。 在这里、我必须有 XIP。 我基于“Hello World XIP“示例配置了 XIP、所有内容均正常运行。

接下来我决定加入 RL2 缓存以确保更快的代码执行。 它也能正常工作、但仅在上电复位之后。 如果我的 SW 复位(由于断言或其他问题)、我卡在 CSL_RL2_OF_R5FSS0_CORE0_L2_STS_OK_TO_GO_MASK 中的 RL2_CONFIGURE 中; 我假设这是预期的、因为在此复位之后、RL2 块保持其先前的状态、没有 OK_TO_GO 转换。 我的回答正确吗? 如果是、此类情况下的典型处理方式是什么? 我们在生产环境中可能会进行软件复位(无断电/通电)、因此在这种情况下、软件不应卡住。 我应该在启动后为 RL2 deinit 做点什么吗?

还有一个附带问题。 我正在使用 TCMB RAM 进行缓存、因为这将实现最高性能。 是否可以、或者只应使用 OCRAM 进行缓存。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasil:

    让我在内部讨论这一点、并给出回应。  

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下一步我决定包括 RL2 缓存以确保更快的代码执行。 它也能正常工作

    很高兴知道这个。

    如果我的软件复位(由于断言或其他问题)、我卡在 CSL_RL2_OF_R5FSS0_CORE0_L2_STS_OK_TO_GO_MASK 中的 RL2_CONFIGURE); 我假设这是预期的、因为在此复位之后、RL2_GO_block 没有保持其先前的状态、没有正常状态。 我是否正确?

    是、这是预期行为、因为在软件复位之后、RL2 寄存器将保持其值。 软件复位不会复位 IP 或 IP 寄存器。

    如果是、这种情况下的典型处理方式是什么? I [/报价]

    我们可以在这里做的是:

    1.软件复位后、如果您希望保留 CONFIG、则只需检查寄存器(如果已配置 RL2_L2_STS)、如果已配置、则不要调用 RL2_Configure API。 如果您正在使用 Sysconfig、则修改 RL2_OPEN_CLOSE_CONFIG.c.xdt 文件、以便在 Drivers_Rl 2Open() 函数中添加此检查。

    2.如果您的应用程序可以检测到发生了软件复位、您可以复位 RL2_L2_CTRL 寄存器。

    [引述 userid=“678643" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1631509/am261-som-evm-am2612-rl2-caching-with-xip-after-sw-reset

    还有一个附带问题。 我正在使用 TCMB RAM 进行缓存、因为这将实现最高性能。 是否可以、或者只应使用 OCRAM 进行缓存。

    [/报价]

    对于 TCM 和 OCRAM、RL2 缓存的性能相同。 从 CPU 的角度来看、TCM 访问为 0 等待状态、但从 RL2 块的角度来看、两者的访问时间几乎相同。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shaunak!

    感谢您的答复! 我今天试一下、并告诉您结果。

    此致!