请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM62L
我正在使用预编译版本
我注意到中没有提供 DDR 初始化示例或演示 AM62L-FreeRTOS-SDK 。 我有 2 个问题:
tiboot3.bin从 AM62Lx EVM 上的 SPI 闪存引导我的 FREERTOS/NoRTOS 应用程序。
-
如果我保留 与 EVM 板具有相同的 DDR4 器件和尺寸 、是否需要在应用程序中执行 DDR 初始化?我也可以
0x80000直接刷写应用二进制文件来进行偏移并直接运行它吗? - 如果我使用 具有不同的 DDR4 器件或不同的 DDR4 尺寸 在我的定制硬件中、处理 DDR 配置的正确方法是什么?
非常感谢。