This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33-SDK:FRI_FLASH_CTRL_REGS_Regs 寄存器中的偏移量错误

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1631001/mspm33-sdk-wrong-offset-inside-fri_flash_ctrl_regs_regs-register

器件型号: MSPM33-SDK

结构 FRI_FLASH_CTRL_REGS_Regs 有错误的次序。

__IO uint32_t ECC_ENABLE — 寄存器应以 0x1100 偏移、 但以 0x1104 移动。

快速修复:

__io uint32_t Reserved_2[59];

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是在哪个文件中? 我可以针对 SDK 的未来版本进行检查并尝试修复。

    此致、
    Erik Vaughn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    结构“FRI_FLASH_CTRL_REGS_Regs"位于“位于文件 hw_fri.h 第 98 行中。

    此致、

    Kostadin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kostadin:

    我刚才检查过、我确实认为 ECC_Enable 寄存器应该为 1100h

     

    您遇到的可能导致此问题的具体问题是什么?