器件型号: AM2612
似乎 IPC 功能已与最新的 REL.AM261X-v4.2.0-ti-26.00.00.00 版本回归。 当我尝试构建和运行 rpmsg_static_vrings 示例程序时、应用程序会在进入 z_cstart 之前崩溃。 如果我返回到 REL.AM261X-v4.2.0-ti-01.01.01 版本、应用程序将正常启动并到达样本程序的 main。 这是非常可以重现的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AM2612
似乎 IPC 功能已与最新的 REL.AM261X-v4.2.0-ti-26.00.00.00 版本回归。 当我尝试构建和运行 rpmsg_static_vrings 示例程序时、应用程序会在进入 z_cstart 之前崩溃。 如果我返回到 REL.AM261X-v4.2.0-ti-01.01.01 版本、应用程序将正常启动并到达样本程序的 main。 这是非常可以重现的。
您好、Michael:
我已经研究了这个问题、错误似乎与 AM261x 的 XIP 启用有关。
文件 Zephyr/include/Zephyr/arch/arm/cortex_a_r/scripts/eary_boot_sections.ld 是一项新内容、可让 XIP 使用我们的 SBL 流程。
然而、这是一种权宜之计、直至找到更好的 Zephyr 原生解决方案。
我观察到 rpmsg_static_vrings 示例中的错误是 eary_boot_sections 没有填充到最终二进制文件中(执行反汇编会显示关键 API(例如 z_arm_reset、z_prep_c 等)的空代码
奇怪的是, 这个错误只 在 rpmsg 样本中观察到 。
一个有效的修复方法是删除 Early boot_sections.ld 第 6 行中的 (NoLoad)
这应该会使 rpmsg 样本正常工作、同时保留其他样本的功能。
请注意、 IPC 不太可能与 XIP 一同使用。
如 board.rst 文件中所述、存在一个已知问题 、即 Zepyhr 子系统(如 Logging/ZTEST)不适用于 XIP。
团队仍在调查此问题、同时找到更好的 Zephyr 原生 XIP 实现。
此致、
Shreyas。