This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:[MSPM0G3519] DAP 连接错误。

Guru**** 2917350 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1631401/lp-mspm0g3519-mspm0g3519-dap-connection-error

器件型号: LP-MSPM0G3519
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

我无法再刷写 LaunchPad。
我已经尝试 在自动和手动模式下将电路板恢复出厂设置(请参阅此链接)

您有什么可以尝试修复 LaunchPad 的技巧或提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timo、

    您能否分享尝试连接到设备时遇到的特定错误?

    您是否对 SW-DP 访问进行了任何非主配置更改或者将调试器引脚 (PA19 和 PA20) 重新分配给其他功能?

    还有其他复位过程可能允许器件重新连接。

    1. 具有特定复位序列的 SWD 恢复出厂设置:
      1. 断开电源
      2. 将 NRST 引脚置为有效并保持在低电平状态(即保持按下复位按钮)
      3. 连接电源
      4. 类似于您共享的链接。 在 CCS 中连接 CS_DAP0 端口、点击菜单栏中的“Scripts",“,然后、然后选择 Reset_Manual
      5. 将 NRST 引脚置为无效(释放复位按钮)

         

    1. BSL 调用(包含的链接中的步骤 7)
      1. 使用 BSL_invoke 引脚/开关调用 Bootoader
      2. 在使 BSL_INVOKE 引脚保持有效的同时、切换 NRST 以触发引导复位
      3. 将 BSL_INVOKE 引脚置为无效
      4. 立即尝试连接调试器。 应该会连接起来。
      5. 现在使用 CCS 调试器或引导加载程序将其他可正常工作的应用程序加载到器件中

         

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。

    据我所知、我没有更改非主配置、并且阻止了调试器引脚的更改。

    我尝试了您的两种建议方法、这是响应、我从 UniFlash 获得:

    [3/31/2026, 2:31:14 PM] [INFO] CS_DAP_0: GEL Output: Initiating Device Factory Reset
    [3/31/2026, 2:31:14 PM] [INFO] CS_DAP_0: GEL Output: Attempting CS_DAP connection
    [3/31/2026, 2:31:14 PM] [ERROR] CS_DAP_0: Error connecting to the target: DAP Connection Error. This could be caused by the device having gone to low power mode. Try forcing an external reset.If the error persists, try forcing BSL, a Mass erase or a Factory Reset. Check device FAQs for more information.
    [3/31/2026, 2:31:17 PM] [INFO] CS_DAP_0: GEL Output: Initiating BOOTRST Board Reset
    [3/31/2026, 2:31:17 PM] [INFO] CS_DAP_0: GEL Output: Reset line asserted
    [3/31/2026, 2:31:18 PM] [INFO] CS_DAP_0: GEL Output: Reset line de-asserted
    [3/31/2026, 2:31:18 PM] [INFO] CS_DAP_0: GEL Output: Board Reset Complete
    [3/31/2026, 2:31:18 PM] [INFO] CS_DAP_0: GEL Output: Reset done
    [3/31/2026, 2:31:19 PM] [ERROR] CS_DAP_0: Error connecting to the target: DAP Connection Error. This could be caused by the device having gone to low power mode. Try forcing an external reset.If the error persists, try forcing BSL, a Mass erase or a Factory Reset. Check device FAQs for more information.
    [3/31/2026, 2:31:20 PM] [ERROR] CS_DAP_0: GEL: Error while executing GEL_DAPInit_remoteFactoryReset(1): Connect failed at GEL_Connect() [mspm0_cs_dap_init.gel:390] at GEL_DAPInit_remoteSECAPCommand(0x020AU, autoReset) [mspm0_cs_dap_init.gel:334] at GEL_DAPInit_remoteFactoryReset(1)

    在弹出窗口中、我点击“强制重置“,但同样的错误消息再次出现 — 正如您在短日志中看到的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timo、

    您是否能够在 仅连接到电源的器件并运行上次加载的应用代码的情况下示波器 VCORE 并发送波形?

    此外、您是否可以通过 CCS 尝试以下内容并分享来自 GEL 输出控制台的结果?

    1. 如何打开无工程调试会话:右键点击 workspace->project->targetconfigs 中的.ccxml 文件
    2. 如何 查看所有可用的器件脚本:点击 IDE 顶部的脚本选项卡

    3. 如何添加 GEL 控制台视图:转到“View"->"Console"->"Gel Output"“ Output"</s>“ “““
    4. 运行诊断读取脚本:
      1. 保持 nRST 为低电平
      2. 断开 LP 的电源
      3. 将电源重新连接到 LP
      4. 启动无投影仪调试会话
      5. 运行 MSPM0_DeviceDiagnosticRead 脚本
      6. 运行脚本后释放 nRST

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    VCORE 波形如下所示:

    感谢您提供详细的分步指南。
    如果我按照步骤操作、在启动诊断脚本时直接看到一条错误消息:

    此致、
    Timo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timo、

    我已就此与团队专家联系、如果他们对如何恢复设备有任何进一步的想法。 当我听到他们的回复时、我会更新您的信息。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timo、

    从您执行的测试和您看到的错误来看、团队专家 A(我认为非主)可能已被擦除。 遗憾的是、这会导致器件无法通过任何方式恢复。  

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢信息和努力帮助我解决我的问题!

    此致、
    Timo