This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM13E23019:计时器 12 配置的 SysConfig 问题

Guru**** 2904280 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1632460/am13e23019-sysconfig-issue-for-timer-12-configuration

部件号: AM13E23019
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、我正在尝试配置 Timer12、并找到了一些描述。  

  1. 计时器周期配置显示错误。 SysConfig 似乎将 Tim12 视为 24 位、但它是 32 位。 请看一下 SysConfig 的屏幕截图  
    image.png 


  2. 在“自由运行模式“下配置时缺少该选项、在该模式下、我想自由计数以进行更新 (0xFFFFFFFE -> 0xFFFFFFFF -> 0x0 -> 0x01)、并在计数器溢出时提供中断。 现在、我只能选择以时间单位表示的计时器周期。 如果我也可以配置十六进制值(对应于节拍)、那会很好。   

Sysconfig 中的功能请求:如果有一种直接的方法来禁用 sysconfig、以便可以手动编辑自动生成的文件、则很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    我会检查并返回。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    计时器周期配置显示错误。 SysConfig 似乎将 Tim12 视为 24 位、但它是 32 位。 请看一下 SysConfig 的屏幕截图  
    [/报价]

    我看到 SysConfig js 文件中有一个错误、导致与 timer12 周期设置相关的问题。 我们已将其修复。

    请使用下面更新的文件并将其替换为:mcu_sdk/source/.meta/drivers/timer/v0/timer.syscfg.js

    e2e.ti.com/.../timer.syscfg.js

    [报价 userid=“564579" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1632460/am13e23019-sysconfig-issue-for-timer-12-configuration

    • 在“自由运行模式“下配置时缺少该选项、在该模式下、我想自由计数以进行更新 (0xFFFFFFFE -> 0xFFFFFFFF -> 0x0 -> 0x01)、并在计数器溢出时提供中断。 现在、我只能选择以时间单位表示的计时器周期。 如果我也可以配置十六进制值(对应于节拍)、那会很好。   
    [/报价]

    这是周期性递增计数器模式。 您可以在同一 SysConfig 窗口中检查不同的中断设置。 根据 示例 (0xFFFFFFFE -> 0xFFFFFFFF -> 0x0 -> 0x01) 、计数器会绕回、您可以在 counter=0 处获得中断。

    [引述 userid=“564579" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1632460/am13e23019-sysconfig-issue-for-timer-12-configuration。] 现在、我只能选择以时间单位表示的计时器周期。 如果我也可以配置十六进制值(对应于节拍)、那会很好。   [/报价]

    我将与团队分享此反馈。

    SysConfig 中的功能请求:如果有一种直接的方法来禁用 SysConfig、以便可以手动编辑自动生成的文件、这将是很好的。  [/报价]

    您可以生成一次文件以供参考、使用蓝色单选按钮禁用文件构建、但随后必须手动创建新文件、使用示例编译文件、复制参考代码并进行修改。

    此致、
    Shaunak

    [/quote]