This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1227:sysoc 可接受的最低频率

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1227, MSP430FR5869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1631652/mspm0l1227-acceptable-minimum-frequency-for-sysosc

器件型号: MSPM0L1227
主题: MSP430FR5869 中讨论的其他器件

您好、

我想确认 MSPM0L1227 的 sysoc 可接受的最低频率。
作为比较、MSP430FR5869 的数据表中有以下规格。
image.png
这表明用户可以输入大约 0MHz 并用作系统时钟。
另一方面、根据 L1227 的数据表和 TRM、有以下规格。
image.png
image.png
从上面看、用户似乎无法将系统时钟设置为低于 4MHz。

Q1,我的理解正确吗?
问题 2、如果以上为“是“、是否有其他 M0 系列接受低于 4MHz 的?
我们希望像 MSP430 一样实现尽可能低的功耗。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于内部高速时钟源 SYSOSC、其频率不能低于 4MHz、但 CPU 使用的 MCLK、它可以低于 4MHz、例如、您可以使用 LFCLK 作为 MCLK 的时钟源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    >它可以低于 4MHz、例如、您可以使用 LFCLK 作为 MCLK 的时钟源。
    当用户使用“LFCLK"作为“作为 CPUCLK 时、用户似乎只能设置 32.768kHz。 是否无法应用 MSP430 数据表中定义的其他频率、如 1MHz?


    还有一个问题。

    问题 2 :如果用户使用 4MHz 作为 cpuclk 使用 SYSCLK,可将哪个电压施加到 Vdd ?
    根据数据表、此器件可接受 1.62V 至 3.6V 的 Vdd 范围。
    但是、我不确定“Min Vdd 与 CPU 频率间的关系“信息。 例如、我认为当用户使用 32MHz 时、Vdd=1.62 不接受。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当用户使用“LFCLK"作为“作为 CPUCLK 时、用户似乎只能设置 32.768kHz。 是否无法应用 MSP430 数据表中定义的其他频率、如 1MHz?

    不、它只能用于 32k

    问题 2 :如果用户使用 4MHz 作为 cpuclk 使用 SYSCLK,可以对 Vdd 施加哪个电压?
    根据数据表、此器件可接受 1.62V 至 3.6V 的 Vdd 范围。
    但是、我不确定“Min Vdd 与 CPU 频率间的关系“信息。 例如、我认为当用户使用 32MHz 时、Vdd=1.62 不接受

    对于 MSPM0 没有此限制的情况、器件可以在 1.62V 的电压下运行 4MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。
    >对于 MSPM0 没有此限制、器件可以在 1.62v 下运行 4MHz
    您是否意味着用户也可以在 1.62V 下使用 32MHz?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否表示用户也可以在 1.62V 下使用 32MHz?

    是的