This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:展开 OCRAM 会导致来自 CCS 的程序闪存失败

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1633013/lp-am263p-expanding-ocram-causes-program-flash-from-ccs-to-fail

器件型号: LP-AM263P

大家好、我正在为 LP-AM263P 开发一个系统程序。 我最近将 OCRAM 大小扩展到以下内容:  

起始地址  大小  等于共享  内核  区域
0x70000000  0x40000  false  r5fss0-0  SBL
0x70040000  0x4000  false  r5fss0-0  CPPI_DESC
0x70044000 0xfc000    false  r5fss0-0  OCRAM
0x70140000  0x40000  false  r5fss0-1  OCRAM
0x70180000  0x40000  false  r5fss1-0  OCRAM
0x701c0000  0x60000  -----     
0x70220000  0x60000  错误  r5fss1-1  OCRAM
0x70280000  0x70000  -----     
0x702f0000  0x8000  true r5fss0-0 r5fss0-1  、r5fss1-0、r5fss1-1  USER_SHM_MEM
0x702f8000 0x8000    true  r5fss0-0 r5fss0-1、r5fss1-0、r5fss1-1  LOG_SHM_MEM

而在开发引导中、从 CCS 刷写程序将开始失败并显示以下消息:

Cortex_R5_3:使用 0x7024cb70 处的“Terminate Program Execution“(终止程序执行)操作设置断点时遇到问题:(错误–1066 @ 0x7024CB70)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包 20.0.0.3178)  

但是、在 UART 中将构建的映像刷写到电路板、然后在 OSPI 模式下运行似乎没问题。  

感谢您的帮助!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 为以下行修改了 GEL 文件:ccs1281\ccs\ccs_base\emulation\gel\AM263Px_common\AM263Px_common.gel:


    hotmenu MSS_L2_COM Mem_Init ()
    {
      WRITE_MMR (MSS_CTRL_U_BASE + MSS_CTRL_L2IORAM_MEM_INIT、0xF);
      while (((READ_MMR (MSS_CTRL_U_BASE + 0x244)& 0x1)!= 0x1))){}
      GEL_TextOut(“L2 Mem Init Complete\n“);
    }

    将 0xF 更改为 0x3F。

    它似乎修复了它。  

     请参阅 e2e.ti.com/.../am263p4-ocram-memory-initialization-am263p-vs-am263

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    默认情况下、似乎为 0x3F。 GEL 文件可能未更新。

    您可以将 CCS 更新到最新版本、然后检查是否有更新吗?

    ...

    此致、

    Aswin