This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:am64x EVM:验证与 xds110 USB 调试探针的连接失败

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1633023/am6411-am64x-evm-failure-to-verify-connection-to-xds110-usb-debug-probe

器件型号: AM6411

使用 Sitara AM64x EVM、未 使用两个版本的 Code Composer 20 和 12 验证与 xds110 USB 调试探针的连接
 
我使用 12V 5A 电源为电路板供电、  
 
错误如下:  
 CortexA53_0:连接到目标时出错:(错误–2081 -(0:0:0)) 器件功能时钟看起来关闭。 对电路板进行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下部 TCLK)。 (仿真包 20.5.0.3902)
测试连接成功时:  

----- 【打印线路板配置路径名】------------------------------------

/home/soham/.ti/ccs2050/0/0/BrdDat/testBoard.dat

----- 【打印重置命令软件日志文件】------------------------------------

该实用程序选择了 100/110/510 类产品。
此实用程序将加载适配器“libjioxds110.so"。“。
库构建日期为“MAR 4 2026“。
库构建时间为“18:09:58“。
库软件包版本为“20.5.0.3902"。“。
库组件版本为“35.35.0.0 “。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为“5"(“(0x00000005)。
控制器的插入长度为“0"(“(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

----- 【打印重置命令硬件日志文件】------------------------------------

通过切换 JTAG TRST 信号、将使扫描路径复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
该软件针对 XDS110 功能进行了配置。
控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已恰好设置为“0"(“(0x0000)。

----- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试]------------------------

此测试将使用 64 个 32 位字的块。
该测试仅应用一次。

使用 0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用 0x00000000 执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用 0xFE03E0E2 进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用 0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用 0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用 0xAACC3355 进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG IR 完整性扫描测试已成功。

----- [对 JTAG DR 执行完整性扫描测试]--------------------

此测试将使用 64 个 32 位字的块。
该测试仅应用一次。

使用 0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用 0x00000000 执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用 0xFE03E0E2 进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用 0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用 0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用 0xAACC3355 进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG DR Integrity scan-test 已成功。
我尝试了构建和加载 am64x SDK : www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM64X
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您的 SOC 未正确初始化。 请通过 SBL 二进制文件初始化 SOC。

    请参阅  EVM_FLASH_SOC_INIT 以了解详细信息。

    此致、

    Tushar