This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507 LaunchPad — 想阐明电路板上外露引脚的电流能力。

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1632600/mspm0g3507-lp-mspm0g3507-launchpad---would-like-to-clarify-the-current-capabilities-of-the-exposed-pins-on-the-board

器件型号: MSPM0G3507

您好:

来自 UPRM 学生:

我目前正在使用 LP-MSPM0G3507 LaunchPad 我想阐述一下电路板上外露引脚的电流能力。

具体来说、我有几个问题:

  1. GPIO 引脚:
    • 什么是 最大和最小电流 最大电流 供电方和受电方 ?
    • 是否有 每个引脚的建议安全工作电流 (不仅仅是绝对最大值)?
    • 是否有 所有 GPIO 引脚上同时的总电流限制 ?
  2. 3.3V 引脚:
    • 什么是 可以消耗的最大电流 从 LaunchPad 上的 3.3V 引脚驱动?
    • 这是否取决于电路板是通过供电的 USB 或外部电源 ?
  3. 5V 引脚:
    • 什么是 可用的最大电流 来自 5V 引脚的噪声?
    • 它是否直接连接到 USB 输入端、以及我是否应该了解任何限制或保护元件?
  4. 所有引脚激活场景:
    • 如果多个 GPIO 引脚同时提供电流(例如,驱动 LED 或外部电路)、则需要什么 最大总电流预算 我应该留在里面以避免损坏 MCU 或电路板?

我希望确保保持在安全工作限制范围内、避免对器件或板载稳压器造成压力。

如果数据表或用户指南中有任何涵盖这些限值的相关章节、我将不胜感激。

提前感谢您!

此致、

Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergio、

    MSP 专家可能会进一步评论、但现在要让球继续前进:

    1. GPIO 引脚:
      • 什么是  最大和最小电流  最大电流  供电方和受电方 ?
      • 从器件 DS 表 7.1 中(您可以搜索 SDIO、HSIO、HDIO 和 ODIO GPIO 类型进行澄清)
      • [TI] SDIO 引脚 6mA 灌入或拉出的 SDIO 引脚电流
      • [TI] HSIO 引脚 6mA 灌入或拉出的 HSIO 引脚电流
      • [TI] HDIO 引脚 20mA 灌入或拉出的 HDIO 引脚电流
      • [TI] ODIO 引脚 20mA 灌入的 ODIO 引脚电流
      • 是否有  每个引脚的建议安全工作电流  (不仅仅是绝对最大值)?
      • [TI 这是一个有效问题、但通常我们仅指定每个引脚的最大(本例中为拉电流/灌电流)电流、因此 MSP 专家可能会选择对典型的安全运行条件进行评论。  显然、在最大值范围内运行至关重要、但可能还有其他建议。  我明白了  每引脚建议 :≤2mA 确保在推荐的工作条件下可靠运行...仅供参考。
      • 是否有  所有 GPIO 引脚上同时的总电流限制 ?   
      • [TI]我记得在其他 MCU 器件中有这方面的规格、但似乎无法轻松找到 G3507 的规格、但可以看到 MSPM0 的 40mA 组合基准(假设采用 8mA GPIO)
    2. 3.3V 引脚:
      • 什么是  可以消耗的最大电流  从 LaunchPad 上的 3.3V 引脚驱动?
      • [TI ]对于器件本身“流入 VDD 引脚的电流(拉电流)(4)
      • [TI]–40℃≤Tj≤130℃ 80mA
      • [TI]–40℃≤Tj≤90℃ 100mA
      • 这是否取决于电路板是通过供电的  USB 或外部电源 ?
      • [TI ]不可以、这无关紧要。  无论电源电压类型/方法如何、器件 IC 规格都是最重要的规格。
    3. 5V 引脚:
      • 什么是  可用的最大电流  来自 5V 引脚的噪声?
      • [TI] 流入 VDD 引脚的电流(拉电流)(4)
      • [TI]–40℃≤Tj≤130℃ 80mA
      • [TI]–40℃≤Tj≤90℃ 100mA
      • [TI]流出 VSS 引脚的 IVSS 电流(灌电流)(4)
      • [TI]–40℃≤Tj≤130℃ 80mA
      • [TI]–40℃≤Tj≤90℃ 100mA
      • 它是否直接连接到 USB 输入端、以及我是否应该了解任何限制或保护元件?
      • [TI 未绑定到 USB 输入...MSP 专家可评论器件数据表之外的任何限制/保护。
    4. 所有引脚激活场景:
      • 如果多个 GPIO 引脚同时提供电流(例如,驱动 LED 或外部电路)、则需要什么  最大总电流预算  我应该留在里面以避免损坏 MCU 或电路板?
      • [TI]  监测总电流 :≤驱动多个 LED ,求和所有电流并保持 ≤20mA 我看到的一般参考 MSPM0 4mA GPIO 和 40mA 8mA GPIO ,但我们让 MSP 专家进一步评论。

    欢迎发表意见。

    Ty Amigo,
    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看数据表的 7.1 和 7.10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、
    1.这里的所有信息都是正确的。
    2.也同意。
    3.就第一点达成一致意见。 在第二个测试点上、连接标记为 XDS_VBUS。 除了一些去耦电容器和小电阻器外、我认为对于 USB 端口的 5V 输入、您不应该担心任何特定的保护。 您可以查看 LaunchPad 原理图以进行进一步验证。
    4、同意评论意见。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego、

    谢谢你。  我将根据需要让 Sergio 进一步评论。  非常感谢您的确认。

    -克里斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 Sergio 离线结束 — 关于 LaunchPad 本身的工作方式是否会有所不同以及与器件 IC 本身相比、电气规格是否有所不同、存在一个主要问题。  以上信息很有用。  Sergio 目前已成功运行了一个 LCD 演示。  谢谢 Chris