This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:运行多核弹出窗口

Guru**** 2917310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1634401/am263p4-running-multi-core-poject

器件型号: AM263P4

您好、  

我正在运行空工程 (system_nortos)、其中使用不同的调试语句来区分每个内核。

但是、刷写后仅打印 R5-0 内核语句、而不会打印任何其他内核。

如果我进行调试并为每个内核放置一个断点、可以看到每个内核的 DEBUG_LOG 语句。

当我通过终端看到其他内核是否实际运行时、如何确认?

谢谢  

Geetha K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    [报价 userid=“649502" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1634401/am263p4-running-multi-core-poject

    但是、刷写后仅打印 R5-0 内核语句、而不会打印任何其他内核。

    [/报价]

    似乎来自另一个内核的 UART 打印可能会使缓冲区溢出。

    当我通过终端看到其他内核是否实际运行时、如何确认?

    仅当 UART FIFO 漏极工作正常时、才可以通过 UART 进行这种操作。 我的建议是尝试使用 IPC 共享存储器工程作为起点