This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62L 是否支持 802.1CB

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1633622/am62l-does-the-am62l-support-802-1cb

器件型号: AM62L

AM62L 是否支持 802.1CB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将需要 2 到 3 天的额外时间来搜索此信息。

    如果您有更多信息、我将与您联系。

    此致、

    Borislav Lazarkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我与 TI 专家交谈、AM62L 仅具有 CPSW、因此该器件无法支持 802.1CB。

    它只能在 PRU-ICSS 中实现。

    此致、

    Borislav Lazarkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想支持 802.1CB。 您是否有任何其他 MPU 建议、例如 AM64X 或 AM26X?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    802.1CB 只能在 ICSSG 上实现、因此 AM64 可以。  

    此致、

    Borislav Lazarkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 802.1CB、是否有测试程序可用以及 SDK 是否完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您将使用哪个 SDK 以及哪个版本?

    此致、

    Borislav Lazarkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于 AM64x 11.00.00.18 的 MCU+ SDK

    或  适用于 AM64x 11.00.00.08 的工业通信 SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我得到了 TI 专家的反馈、并且 802.1CB 未实现。

    它在我们的路线图中、但我们没有具体的时间表。

    此致、

    Borislav Lazarkov