This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:在哪里获取用于 Linux 的 TI ARM 编译器 4.9.9?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1633062/f28m35h52c-where-to-obtain-ti-arm-compiler-4-9-9-for-linux

部件号: F28M35H52C

大家好!

我正在使用 F28M35H52C (Concerto) 的 ARM Cortex-M3 侧、并且需要匹配在 Linux 上使用 TI ARM 编译器 4.9.9 版的现有构建环境。

我已检查了标准下载页面、但只能找到更多最新版本。 TI 是否仍会托管较旧的编译器版本以供下载、或者是否有可以获取旧版 Linux 工具链版本的存档?

如果希望获得有关在哪里可以找到 4.9.9 Linux 内部版本的任何指导、请不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khris:

    让我向团队提出要求、然后返回给您。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira、Khris:

    我更新了论坛帖子元数据、以允许软件工具组接管此论坛主题的责任。

    这将允许一个响应旧版本或开始编译器工具的请求的过程。

    此致、

    Todd Snider  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khris:

    没错、TI 并不托管非常旧的编译器版本、编译器团队也不支持对这些旧版本进行缺陷修复。  我已通过以下链接为您提供了 4.9.9 (Linux) 编译器:

    tidrive.ext.ti.com/.../e4db7150-e51e-49fb-a5d9-9c9b2dae1b79

    访问代码: WWQK6N[6]

    链接将在 一个月后过期。

    谢谢、

    -Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢。