This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:关于 OCSRAM's 地址奇偶校验

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1630396/am263p4-q1-regarding-ocsram-s-address-parity-check

器件型号: AM263P4-Q1

关于 AM263Px MCU+ SDK 09.02.00 中的 RAM 地址奇偶校验、是否可以检查 OCSRAM? 如果可以使用 OCSRAM 进行地址奇偶校验、请提供详细信息、例如​​要使用的 API、调用顺序、要指定为参数的值以及任何约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Imaoka、

    对延迟的回复表示歉意。

    我在 SDK 和 TRM 上找不到任何与 OCRAM 地址奇偶校验相关的信息、我正在与内部设计团队进行一次检查、以获得同样的确认。

    我将很快提供我的更新信息。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部团队也确认了相同情况、

    仅 TCM 支持地址奇偶校验、OCSRAM 不支持