This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:有关 PWM 输入捕获频率范围的查询

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1634188/tms570ls3137-query-regarding-pwm-input-capture-frequency-range

器件型号: TMS570LS3137

您好支持团队:

我们目前正在使用 TMS570LS3137DPGEQQ1 微控制器。

我们有关于此器件的 PWM 输入捕捉范围的疑问。 对于我们的应用之一、我们需要准确地捕获 4Hz 至 240Hz 的输入频率。

请说明是否支持该频率范围以及是否有任何特定的配置注意事项。

我们希望您能尽早作出答复。

此致、
SharDUL