This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM13E2X-SDK:SysConfig 上的 PGA 配置错误

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: AM13E2X-SDK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1633831/am13e2x-sdk-pga-configuration-error-on-sysconfig

器件型号: AM13E2X-SDK
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

我的客户报告了 AM13E2x-SDK (26_00_06) 上的错误。

将 PGA 配置为“减法器模式“时、SysConfig 会生成错误的代码。

例如、当使用“C:\ti\am13e230x_sdk_26_00_00_06\examples\driverlib\gpio\gpio_toggle_output“ 示例代码添加如下所示的 PGA 配置时、

 

image.png

生成以下错误。

image.png

以下是生成的代码、  

 

image.png

DL_PGA_MMUX_INP1 应为 INM1。

您能检查一下并在下一个版本中对其进行修改吗?

此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    感谢您指出这个问题。 我同意您的评估。 我正在向我们的 SDK 开发团队提交申请单、以便解决此问题。

    此致、

    Zackary Fleenor