This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:AM2612 — 示例代码"SBL - NULL"

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1633829/am2612-am2612---example-code-sbl---null

器件型号: AM2612

香榭丽舍大街

我的客户询问:   

   问题 1: 他们是否可以在“SBL-NULL"示“示例之上为 2 个 R5F 内核添加自己的应用代码?

   这是否可以实现?

   问题 2: 在示例代码中:sbl_ospi_morple_elf_am261x-sm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang、
     如何对此代码进行 JTAG 调试?

   我的想法:SBL 上的 OSPI 引导需要设置 OSPI 引导、但如果切换到此引导模式、如何通过 JTAG 进行调试?

BR Rio