This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ETPWM 无法在低占空比下输出

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1632477/tms570lc4357-etpwm-cannot-output-at-low-duty

器件型号: TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

我当前使用 TMS570LC4357 并实现 ETPWM 输出功能。
 
我通过 HALCoGen 生成了初始化代码来生成两个 20kHz PWM 脉冲。 我发现、当占空比低于 10%时、PWM 波形变得不连续(如图 1 所示);只有当 CMP 寄存器值达到 375(如图 2 所示)、波形才会恢复正常。
SDS3034X_HD_PNG_1.png
 
SDS3034X_HD_PNG_12.png
使用示波器捕获波形、ARM 输出引脚处于悬空状态、因此可以排除后续电路的影响。
 
软件中会禁用所有其他功能。 初始化 ePWM 模块后、程序会在空的 while (1) 循环中运行。
 
如何解决该微控制器上的低占空比输出异常问题?