This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IAR-ARM:4 次重试后未能获取 CPU 状态重试?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-TMS57004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1630343/iar-arm-failed-to-get-cpu-status-after-4-retries-retry

器件型号:IAR-ARM
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-TMS57004

我目前正在使用 TMS5700714APZQQ1 频率。
我安装了 IAR Embedded Workbench 并从中导入了闪烁 LED 示例工程 LAUNCHXL-TMS57004(Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad 评估套件)。

 

为了进行调试、我使用 J-Link 调试器 并已连接所需的 JTAG 和电源引脚 (TCK、TMS、TDI、TDO、RESET、 TRST、VCC 和 GND)。 但是、当我点击 Debug and Download 时、会遇到以下错误:

 

“重试 4 次后无法获取 CPU 状态。“

 

我也尝试切换到 A TI XDS110 调试器 、但我收到以下错误:

 

“Fatal error: No debug probe connected to the USB port。 会话已中止。“

 

您能帮助我确定导致这些问题的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    请帮助我确定哪个版本支持特定的版本  TMS5700714APZQQ1 器件?

    目前、我使用的是 version 9.70.4 、我只能看到以下可用的设备选项。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对延迟的回复深表歉意。

    配置  TMS5700714APZ。