This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:ODVA 测试用例

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1628404/am2434-odva-test-cases

器件型号: AM2434

你(们)好  

我们正在使用 am2434 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_24 SDK 在定制电路板上进行符合性测试 、作为 ODVA 团队的建议、我们浏览了示例报告、任何人都可以验证哪些测试适用于器件吗?

 

测试名称

1.协议一致性测试
2.物理层测试 (2.2.1.1、2.1.1.1、2.1.1.2、2.1.1.3)
 网络状态指示灯[V2 Ch 9、9-4.3](2.1.2、2.1.2、2.1.2、2.1.2.3
2.1.3 组合模块/网络状态 (MNS) 指示灯操作[V2 通道 9、9-4.4](2.1.3.1、2.1.3.2、2.1.3.3)
2.2 网络连接器  
3. EDS 文件测试 (3.1,3.2)
4.TCP/IP 接口对象测试 (4.1,4.2,4.3)
5.以太网链路对象测试 (5,5.1)
6.以太网链接对象 — 多接口测试 (5.2)
7.AutoMDIX 测试 — 支持 DLR 和自动 MDIX 的器件需要 (5.3)
端口扫描(从 PC 直接连接到 DUT)(6.0)
9.QoS 对象测试 (7.0)
10.DLR 对象测试 (8.0) 和 DLR 行为测试
11. Timesync 对象测试 (9.0) 和 Timesync 手动测试
12.地址冲突检测 (ACD) 测试 (10,10.1 和 10.2) 和 ACD 行为测试
13.连接配置对象测试 (13.0)
14.发起方连接列表对象测试 (14.0)
15.动态互操作性 (15.0)
16.位置传感器对象测试 (16.0)
17.PRP 测试 (17.0)
18.CIP 运动测试 (18)
19.产品名称及标签检查 (19)
20.Off Link 路由 测试
21.TCP/IP TTL 和 Mcast 配置测试

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    谢谢你的耐心,当我离开办公室.  

    我无法评论此测试列表中的特定对象(例如位置传感器对象测试),因为这些取决于您在设备中实现的内容 — 这是您比我更了解的信息。

    通常、您应该测试设备中实际实现的所有对象。 这意味着测试您的 SOC 文件和 EDS 文件中声明的任何内容。 此测试应包括但不限于栈的内部对象(在数据表的“标准对象“下记录了这些对象)。

    测试范围应与设备的实际实施保持一致、而不是测试不属于配置一部分的对象。

    此致、
    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pourya  

    感谢您的答复。 我明白了。 上面提到的对象测试我们已经执行,我想问具体的行为测试  

    1) DLR 行为测试  

    2) 时间同步行为测试

    3) ACD 行为测试

    4) QoS 行为测试

    想知道您是否在末端针对 LP - AM2434 执行了这些测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    对于 ACD 行为测试和 QoS、您可以使用一致性测试“交互式测试序列发生器“并按照测试说明进行操作。

    对于所有其他测试、您需要进行特殊设置、一致性测试工具安装路径中的“EtherNetIP 示例测试报告.xlsm“文件介绍了该设置和测试过程。

    此致、
    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pourya

    是的,我们做了 ACD 行为测试, QoS 行为和 TTL & MCAST 测试,但对于 DLR 和时间同步,我们没有设备,因为他们在测试设置中提到,所以我们只想确认 LP - AM2434 通过了所有测试,我提到的。

    (如果可以确认 DLR 行为和时间同步行为测试)  。 这对我们很有帮助  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    根据我的经验、Timesync 和 DLR 还应该通过认证要求(我们成功获得了包含这些功能的离散 IO 器件的认证,尽管认证文档尚未发布)。

    请注意、对于 DLR、必须使用全双工模式。
    此致、
    Pourya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pourya

    感谢您的答复。