This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:MSPM0L1304TDYYR 的编程方法说明

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1633795/mspm0l1304-programming-method-clarification-for-mspm0l1304tdyyr

部件号: MSPM0L1304

我们使用的是  MSPM0L1304TDYYR  希望阐明编程方法。

请确认以下几点:

  1. 编程接口:
    可以使用对器件进行编程吗  带有 XDS110 调试探针或的 SWD 接口 (SWDIO/SWCLK)  ST 链接编程器 或编程是否需要 UART 连接?
  2. BSL 用法:
    我们计划使用  BSL_UART 引脚作为 ADC 输入  达到最佳性能。 在这种情况下、我们是否可以完全依赖 SWD 进行编程和调试、而无需基于 UART 的 BSL 接口?
  3. 出厂引导加载程序 (FSBL/BSL):
    请确认是否为  出厂引导加载程序 (BSL/FSBL)  是预编程的、在原始器件中可用、如果是、默认情况下支持什么接口。

您的澄清将有助于我们最终确定硬件设计和编程策略。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“356043" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1633795/mspm0l1304-programming-method-clarification-for-mspm0l1304tdyyr 编程接口:
    可以使用对器件进行编程吗  带有 XDS110 调试探针或的 SWD 接口 (SWDIO/SWCLK)  ST 链接编程器 、还是编程需要 UART 连接?

    可通过以下方式对该器件进行编程:

    1. SWD 接口(支持 XDS110、Jlink)不能使用 ST 链接
    2. 类似 UART I2C 接口的 BSL。

    [引述 userid=“356043" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1633795/mspm0l1304-programming-method-clarification-for-mspm0l1304tdyyr BSL 用法:
    我们计划使用  BSL_UART 引脚作为 ADC 输入  达到最佳性能。 在这种情况下、我们是否可以完全依赖 SWD 进行编程和调试、而无需基于 UART 的 BSL 接口?

    是的。 可以这样做。 SWD 和 BSL 是完全独立的烧录方法。 您只需要选择其中一个。

    [引述 userid=“356043" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1633795/mspm0l1304-programming-method-clarification-for-mspm0l1304tdyyr 出厂引导加载程序 (FSBL/BSL):
    请确认是否为  出厂引导加载程序 (BSL/FSBL)  预编程、在原始器件中可用、如果是、则默认情况下支持哪些接口。

    我们支持 ROM BSL、这是一种出厂引导加载程序。

    如果您选择 BSL 来刷写 MCU、则请保留以下引脚:

    有关详细信息、请参阅数据表: MSPM0L130x 混合信号微控制器数据表(修订版 D)

    此致、

    Zoey