This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:同一控制器系列需要第二个 SCI 端口-- TMS570LS0432

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1627428/tms570ls0432-second-sci-port-needed-in-the-same-controller-family--tms570ls0432

器件型号: TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

我们的应用使用单个 SCI 通过调制解调器向服务器发送数据。

但我们需要第二个 SCI 来进行额外的调试和测试、

通常、我们有额外的 SCI 收发器用于接入 PC、但在电路板电路上也实现了同样的功能、但无法正常工作。 调制解调器和控制器部件挂起。

在任何情况下、如果我们有第二个 SCI、我们都会轻松地进行调试或测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    该特定器件 TMS570LS0432 只有一个 SCI:

    在上面的同一个表中、您可以找到在同一系列控制器中作为 2 个 SCI 的其他设备。

    替代选项:

    我们还可以在 N2HET 外设上仿真 UART、有关这些详细信息、请参阅以下应用手册:

    模板:应用程序报告模板 (Word)

    --
    Thaks & Regards,
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    谢谢您的信息、

    N2HET 的备用解决方案似乎非常有用,但我们需要了解  HALCOGEN 中 HET 的启用配置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    您可以在以下网站下载此代码:

    使用 Hercules 高端计时器 — element14 社区仿真 UART

    另外、我以某种方式设法获得了该应用手册、下面是该应用手册:

    7585.N2HET_EMU_UART_AppNote.pdf

    有关更多详细信息、请再次参阅以下主题:

    (+) TMS570LS0432:N2HET 仿真 UART — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的回复、  

    我们需要相同类型的实现并联正常 SCI TX ISR(具有示例程序和 HALCOGEN 设置)、到目前为止、我们无法使用之前的对话配置 SCI Tx ISR 函数。 这将对我们的常规应用吞吐量句柄很有用。

    此外、引导加载程序上还有另一个对此控制器 TMS570LS0432 的查询、如果您可以支持这种启动代码、我们需要实现现场程序更新、并与我们的诊断工具配合使用、我们将能够加载 CAN 引导理念。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aravid、

    另外、引导加载程序上还有一个对此控制器 TMS570LS0432 的查询、如果您可以支持这方面的引导代码、我们需要实现现场程序更新并与我们的诊断工具配合使用、我们将能够加载 CAN 引导理念。

    关于 FOTA 实现、我们没有任何单闪存组器件的示例。 该器件只有一个闪存组、因此很难在该器件上实施 FOTA。 虽然我们还有其他具有双组功能的 Hercules 微控制器、但我们也提供了示例。

    有关更多详细信息、请参阅以下主题:

    TMS570LS3137:TMS570LS3137/RM57L843 上的 OTA 更新 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    我们需要相同类型的实现方式正常 SCI TX ISR(具有示例程序和 HALCOGEN 设置)、到目前为止、我们无法通过之前的对话配置 SCI Tx ISR 函数。 它将有助于我们的常规应用吞吐量句柄。

    我不理解您的问题、请您提供更多详细信息。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此控制器只有一个串行端口。 我们正在使用 AT 命令流实现与 Quectel 芯片组的通信。

    当前:接收 (RX-Interrupt)、发送 (TX) 工作正常(轮询)。

    但是、当 TX 和 RX 都在中断模式下启用时、我们无法接收数据。 即使已在 HALCoGen 中配置了所有必需的设置、中断也不会被触发。

    您能否提供:TX 和 RX 中断都在协同工作的参考示例或测试用例?

                         此用例所需的任何特定配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aravid、

    请参阅下面重点介绍的 SCI 中断模式测试示例、

    【常见问题解答】TMS570LC4357:Hercules 控制器的示例和演示(例如 TMS570x、RM57x 和 RM46x 等)-基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    配置应仅根据此代码进行、将其作为参考、并根据突出显示的代码修改配置和代码。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagdish、

    FOTA 是否意味着无线启动原理?  

    在我们的应用程序中、我们将从服务器获取 bin-file、但用于引导控制器的接口仅为 SCI。

    此控制器是否支持 SCI 引导、或者我们是否需要移至 TMS570LS0714PGE 等任何增量版本的控制器支持通过 SCI 引导。

    根据您的回复、我们会想到切换到 TMS570LS0714PGE 封装、因为它具有 2-SCI、更大的 RAM 大小。