This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】AM13E23019:AM13E230x 器件上是否支持欠压复位以及它是否可配置?

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1633579/faq-am13e23019-is-brownout-reset-supported-on-the-am13e230x-devices-and-is-it-configurable

部件号: AM13E23019

尊敬的专家:

是否可以进行早期欠压检测(带中断)? 如何配置阈值?

  • “7.8.1 电源管理单元 (PMU):数据表中的部分提到了“使用三个可编程阈值、具有预警功能的欠压复位 (BOR) 电源监测器“。 不过、数据表或参考手册也未提供有关这些阈值的更多信息。 此外、无法在 driverlib 中配置阈值。
  • 关于 BORLVL 中断 — 它存在于 driverlib dl_syctl 模块中的枚举中:“ DL_SYSCTL_NMI_IIDX_BORLVL  = 0x1U“、但它标记为“保留“。
  • 《参考手册》中没有提到“3.5.11.2 CPU 不可屏蔽中断 (NMI) 事件“中提到此类中断源
  • 在“STM32G474x_AM13E230x_Migration_SDAA226.pdf":“: 3.3 上电和复位摘要和比较中,提到“BOR 阈值不可编程,并且源自内部带隙电路。 该阈值是固定的、始终高于 POR 阈值。“

由于这种矛盾的信息、它不清楚是否可以进行早期欠压检测(带中断)以及是否可以配置阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欠压复位 (BOR) 电路、用于验证外部电源是否保持在指定的电压以支持器件的正确运行。  AM13E230x 器件系列支持欠压复位、但它不是可配置的阈值。  欠压复位 (BOR) 监控器会监控外部电源 (VDD) 并使 SYSCTL 的 BOR 违例有效或无效。 没有触发中断、但可以检查 SYSCTL.RSTCAUSE 寄存器以查看是否 发生了 BOR 违例。 该阈值不可配置、固定为:

    此致、
    Shaunak