This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】AM13E23019:AM13E230x:用于计时器配置的 SysConfig 接口问题

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1633575/faq-am13e23019-am13e230x-issue-with-the-sysconfig-interface-for-timer-configuration

部件号: AM13E23019
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我想要获得有关 AM13E30x SysConfig 的计时器模块配置的帮助。 我打开 example.syscfg 并尝试配置计时器、但请注意以下问题:

  1. TIMG12x 实例在索引 0 处添加、用于替换现有的 TIMG4x 配置
  2. 根据时钟预分频器和时钟分频器、显示了可以设置的计时器周期范围、但 SysConfig 会抛出错误、指出配置的计时器周期无效且超出范围。
  3. TIMG12x 预标量存在问题(TRM 说 TIMG12x 没有预标量、但 SysConfig 有一个选项)

您能否帮助提供可修复上述问题的补丁?