This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:TCM 的缓存设置

Guru**** 3006740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1633844/am2634-q1-cache-setting-for-tcm

器件型号: AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件: AM2634

您好、专家、

在 AM2634 SDK 的示例中、TCM 设置为缓存在 MPU 设置中、如下所示。

image.png

image.png

image.png

TRM 的方框图如下所示。 TCM 作为紧密耦合的存储器、不能通过高速缓存进行访问、因此不应将其设置为在 MPU 中缓存。

请帮助解释为什么在 SDK 示例中将 TCM 设置为缓存。 谢谢。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Fan、MPU 设置配置与实际缓存位置无关。

    MPU 配置更确切地定义了 r5f 应如何处理存储器的行为

    在此处阅读更多信息 —  developer.arm.com/.../c6--MPU-memory-region-programming-registers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilabh、

    问题不在于缓存的位置、而是 TCM 区域的属性设置。

    如我上一篇文章的屏幕截图所示、在 SDK 的示例中、将缓存 MPU_REGION1 和 MPU_Region2 的区域属性设置。 虽然  MPU_REGION1 和 MPU_Region2 用于 TCMA_RAM 和 TCMB_RAM、则不应将它们配置为缓存、因为 R5F 访问 TCM、没有 ICache 和 DCache。

    您能帮助我们检查和解释吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    明白了、您的观点。

     您是对的、TCM 不应标记为缓存。

    如果将其标记、则在执行写入时会导致不必要的 L1 高速缓存访问、即使总线路径中没有实际的高速缓存内存。

    我将在下一个版本中发布一个更正此问题的 TT。