This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:TIDA-010210

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010210, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1635105/tida-010210-tida-010210

器件型号: TIDA-010210
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、

我目前正在尝试使用 TI ANPC 评估板 (TIDA-010210)。 我有硬件、但在 C2000ware 中找不到 ANPC 控制软件。  

请告知 TIDA-010210 的控制软件是否已经发布、如果已经发布、请告知具体是哪个版本的 c2000ware。 谢谢。

此致、

IWATSUKI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Iwatsuki、  

    适用于     C2000 实时控制器的 DigitalPower SDK 中提供了 TIDA-010210 的软件。 下载后、您将在文件夹中找到必要的信息。  

    谢谢、  

    Veda