This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:MSPM0L1117 APPDIGESTMODE

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1634982/sysconfig-mspm0l1117-appdigestmode

器件型号: SysConfig

我使用的是 SysConfig 工具版本 1.27.0+4565。  SysConfig 根据用户进入 SysConfig GUI 工具的设置创建 C 文件。  对于配置 NVM 外设、此 C 文件称为 boot_config.c、其中以下参数设置为 CFG_DEFAULT_VALUE (0xFFFFFFFFFFFFU):

1.) userSecureAppStartAddr

2.) userSecureAppLength

3.) userSecureAppHash

我在 SysConfig 工具 Configuration NVM 中看不到任何用于编辑这些参数的选项。  目前是否支持 APPDIGESTMODE。  最新的手册 SLAU847F MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术手册(2026 年 3 月)指出、APPDIGESTMODE 实际上可以正常运行。  如果是这种情况、那么我需要手动编辑 boot_config.c 并放弃使用 SysConfig、因为它会在我使用时随时覆盖我的更改。  我想尽可能避免这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    目前、在最新版本的 SysConfig 中、不支持更改这些寄存器。 已向软件团队提供反馈以解决此问题。 感谢您指出!