This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:CCStudio 20.5 问题

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LP-MSPM0G3507, MSPM0-SDK, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1634968/ccstudio-theia-ccstudio-20-5-problems

部件号:CCSTUDIO-THEIA
Thread 中讨论的其他器件: LP-MSPM0G3507、SysConfig、 MSPM0-SDKCCSTUDIO

您好:

我是 TI 微控制器和生态系统的新手、但不熟悉嵌入式技术。  我刚刚下载了 CCSTUDIO 20.5、并尝试为 LP-MSPM0G3507 LaunchPad 获取一个新工程。  我还下载并安装了最新的 MSPM0-SDK、  我使用了工程向导并导入了 bsl_software_invoke_app_demo_spi。  第一件事是想要下载比 CCSTUDIO 附带的版本更旧的 TI Clang、但在 1.34Gb 时、我选择了 GCC、因为我的网络连接很慢。  它还下载了旧版本的 SysConfig。  创建工程后、我尝试编译失败、并显示以下错误:

SysConfig — 构建文件:“../bsl_spi.syscfg"</s>“
“……/ti/ccs2050/ccs/utils/sysconfig_1.27.0/sysconfig_cli.sh --script “.../bsl_software_invoke_app_demo_spi/bsl_spi.syscfg"-o“-o “syscfg"--compiler“--compiler gcc
无效参数“--product":“:找不到名称为“mspm0_sdk"且“且版本为“2.10.00.4"的“的产品

为该工程下载 1.26 时、为什么它使用 SysConfig 1.27 — 如何修复此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我删除了该工程、然后使用“Import Project“从同一 SDK 示例创建了工程、该工程无需尝试下载任何内容就创建了该工程、并且立即进行了编译。  所以很明显的项目向导是错误的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您指出!

    我怀疑该示例的在线版本使用 SysConfig 版本 1.26、这与最新 CCS 中包含的 SysConfig 版本 1.27 不一致。 因此、它会尝试安装版本 1.26。

    当您尝试编译工程时、可以在特定工程的属性中更改 SysConfig 版本。

    此功能仍在开发中。 因此、我们强烈建议用户使用 SDK 的离线版本并导入其工程以使用该版本。

    谢谢!