This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G5187:未使用 USB 功能时 VUSB33 引脚

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G5187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1634898/mspm0g5187-vusb33-pin-when-usb-feature-unused

器件型号: MSPM0G5187

我正在与一位客户合作、计划使用 MSPM0G5187 器件来提供 NPU AI 加速器功能。 设计中没有 USB。 它们将利用 Standby0 或 Standby1 模式、并希望确保在这些模式下实现尽可能低的电流消耗。

未使用 USB 功能时、文档中不清楚 VUSB33 引脚的硬件配置应该是什么。 应该是:

  • 未连接?
  • 上拉或下拉?
  • 连接到 VDD(标称值为 3.3V)?
  • 还有别的吗?

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    如果客户根本不想使用 GPIO、则可以将 VUSB33 完全断开

    如果他们要使用 GPIO 进行一般行为(例如切换 H/L、运行 UART 或该引脚的任何 IOMUX)->他们需要连接 VUSB33 并将其保持在合理的范围内(如 1.62V-3.63V IIRC)

    如果用户想专门为 USB 使用 GPIO(需要将 VUSB33 连接到 3.3V 电源+/- 10%容差)

    但是、目前正在处理一个勘误表、这会改变一些内容。 为了实现正常的最低功耗,他们不需要做任何特定的事情 — 可以连接/断开连接/等等。 开发中的勘误表指出、 如果 VDD 未通电、或 VDD 已通电但器件处于关断模式、则必须将其断开。

    此致、

    Owen