This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:有关 LP-XDS110 与定制 TMS320F280039C 电路板连接的咨询

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1634722/tms320f280039c-inquiry-regarding-lp-xds110-connection-to-custom-tms320f280039c-board

器件型号: TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110

您好:

我最近购买了 LP-XDS110 对进行编程和调试 TMS320F280039C 。 我目前正在设计定制电路板、希望确认正确的实现和软件设置。

1、硬件连接: 我的定制电路板使用 1.27mm 间距 cTI 20 引脚接头 。 LP-XDS110 具有 2.54mm 间距输出、因此我知道需要进行间距转换。

  • LP-XDS110 是否完全支持 5 引脚 JTAG(包括 nTRST) C2000 器件是否需要通过其 20 引脚接头?

  • 为了确保与 LP-XDS110 兼容、1.27mm cTI 20 引脚接头是否有任何特定的引脚排列要求? (例如,引脚 19 上的 EMU0/EMU1 或 nTRST 的特定接线)。

2、软件配置 (CCS):

  • 在 Code Composer Studio (CCS).ccxml 文件中、对于 LP-XDS110 建议的“Connection"设置“设置是什么?

  • 在将 LP-XDS110 与 F280039C 配合使用时、我是否应该注意任何已知问题或特定的 TCLK 频率设置?

如果您能验证此设置是否受官方支持、以及是否有针对此特定组合的技术说明、我将不胜感激。

此致、

 Nam Hoon, Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的、LP-XDS110 通过其 20 引脚接头完全支持 5 引脚 JTAG。

    在 LP-XDS110 的.ccxml 文件中、确保将“connection"设置“设置为 XDS110 USB Debug Probe、选择正确的器件、并以默认值~5kHz 启动 TCLK

    此外、请确保 JTAG 电缆小于 6 英寸、以使此定制电路板能够可靠运行。

    此致、
    Aj Favela.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的专业反馈。 谢谢!