This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1518:比较器的输入阻抗

Guru**** 2916690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1635239/mspm0g1518-input-impedance-of-the-comparator

器件型号: MSPM0G1518

您好团队:  

比较器的输入阻抗值是多少? 因为此参数似乎没有在数据表中明确指定  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diana:

    COMP 的输入为 Hi-Z、 您能帮助我了解用户为何关注该规格吗?

    在 MCU 内部、引脚在 GPIO 和 COMP 之间共享;通常、GPIO 的阻抗明显 大于 COMP 的阻抗【编辑,修正拼写错误,小于】。

    MΩ I/O 端口的泄漏电流、总阻抗估计超过 66k Ω:

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:  

    感谢您的答复。  

    客户希望将 MCU 集成比较器用于充电器 C 6C-22、因此需要该比较器的输入阻抗。

    此致、

    Diana