This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:AM261 的 SDFM Pinmux

Guru**** 2920610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1632536/am2612-sdfm-pinmux-for-am261

器件型号: AM2612

尊敬的专家:

我计划使用 LP-AM261x 通过 PRU 和 HW IP 以及 AMC3306 评估 SDFM 电流测量。  
我是否可以使用任何 PRU 引脚来生成 CLK 和数据流输入引脚?  

目前、我计划使用 (PR1_PRU1_GPIO11 和 PR1_PRU0_GPIO_1)、它们在 Launchpad 上具有引脚输出。  
这是可能的吗? 或者是否有任何限制(如引脚需要来自同一 PRU 片)?  

此致、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我计划使用 LP-AM261x 通过 PRU 和硬件 IP 以及 AMC3306 评估 SDFM 电流测量值。  
    我是否可以使用任何 PRU 引脚来生成 CLK 和数据流输入引脚?  [/报价]

    您计划如何生成时钟以及您将使用哪个时钟源? 您无法选择任何引脚、这取决于您选择的时钟源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Achala:
    CLK 信号应来自 AM261x、用于向 AMC3306 提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多种选择。 在 AM243x 上、相同的配置和相应的引脚也可以在 AM261x 上使用、但与 SDFM 引脚存在重叠。

    1. GPIO:PRG_PRU1/0_GPI1。 权衡:与 SD0 通道重叠、因此您将丢失一个 SD 通道。

    2. IEP 同步输出:SYNC0 和 SYNC1 输出引脚:IEP0 SYNC_OUT0 或 IEP0 SYNC_OUT1。 两者都可以用于相位补偿的情况。 SDFM 通道 8 数据 PIN 和 IEP0 SYNC_OUT1 之间存在冲突。

    3. eCAP:PRGx_ECAP0_IN_APWM_OUT 信号、与 SD 引脚无重叠。

    此外、在 SOC 级别、ePWM 可用于生成时钟、引脚选择将取决于您选择的 ePWM 实例

    详细信息: software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_CURRENT_SENSE.html

    BR、

    Achala Ram