This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:在 i2c 目标上使用 DMA 的示例?

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1635336/mspm0c1104-example-to-use-dma-on-i2c-target

器件型号: MSPM0C1104

您好、

是否有在 I2C 目标模式下使用 DMA 的示例?

 

BR、

Frank

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、您无法在 C1104 上执行此操作。 唯一的外设触发是 ADC0 [Ref 数据表 (SLASF90C) 表 8-2]、I2C 不提供任何通用事件。

    这在 C1106 [参考数据表 (SLASFJ6B) 表 8-3]上似乎是可行的、但我没有看到任何相关示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    C1103/4 中的 I2C 不支持 DMA 函数。

    B.R.

    Sal