This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33C321A-Q1:刷写后锁定的 EVM 无法再连接、目前无法恢复

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1637236/mspm33c321a-q1-locked-evm-after-flashing---no-able-to-connect-anymore---as-for-now-not-able-to-recover

器件型号: MSPM33C321A-Q1

大家好、  

我使用 M33 EVM   并使用 CCS 20.4.1.4 和 MSPM33 SDK v1.03.0、

我成功地工作了一段时间,然后做了一个时钟配置使用 SYCFG 和 闪存.  之后我没有更多的 Abel 连接到板  . 没有 办法  

我不能使 BSL 加入进来。   

您是否愿意为我提供有关如何恢复 EVM 的建议?   

谢谢你  

BR
Carlo