This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33-SDK:MSPM33C321A:“未找到工程 CCS 显示文件“窗口

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1636659/mspm33-sdk-mspm33c321a-debugging-my-project-ccs-appear-file-is-not-found-window

器件型号: MSPM33-SDK

image.png

在调试我的工程时、CCS 显示 File not found 窗口。这是什么意思?  

CCS 版本:20.5.0.28__1.11.0  
MSPM33 SDK 版本:1.3.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为这仅仅意味着这个例子已经结束。 因此、如果在结束点或断点没有 while 循环、它就会结束

    此致、
    Erik Vaughn