This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM13E23019:低电压时中断

Guru**** 2904820 points

Other Parts Discussed in Thread: AM13E23019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1632829/am13e23019-interrupt-on-low-voltage

部件号: AM13E23019

您好:

关于 AM13E23019、我们有疑问。 TI 关于功能的自我评估回复说、芯片在低电压情况下提供中断 (brownout_detection)。 到目前为止、我们在 BOR 模块中找不到适用于 MSPM0G 的功能... 。 对于 AM13、我们知道 BOR-Reset 具有固定电平、这会直接导致 SYSCTL 事件/复位。 SDK 中有一个提示、表明此类中断可用、但它标记为保留。
image-20260303-085230.png 

现在、从硬件获取此类低压“通知“的解决方案是什么?

BR

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、诺伯特!

    对延迟的回复表示歉意。 您可以尝试重新附加图表以供参考吗?

    AM13E23019 具有专用的 BOR 复位电平。 数据表中当前缺少此表。 对此我深表歉意、并将提交一个内部 TT 以解决此问题。

    我将包括下表以供参考;

    复位被标记为保留、因为用户无法对其进行编程、当不再满足 BOR 阈值时、BOR 复位始终被触发。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fleenor:

    感谢您提供更多信息。 但是、正如您再次提到的、这是复位级别、那么我们如何实现由该级别甚至另一级别产生的中断?
    此处的映像丢失并指向可能的/保留的 ISR。  

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Norbert、

    让我与团队一起解决这个问题、告诉您中断的使用情况、如果器件始终执行 BOR 复位功能、它可能只是用作 NMI INT 来自 BORLVL 触发器而不是其他源的指示位。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fleenor ,你或团队的任何更新?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Norbert、

    感谢您耐心等待我们与更广泛的团队审核您的问题。

    我们已经确认只有一个 BOR 阈值 没有选择 以获得它的中断。 它将直接复位器件。

    此致、

    Zackary Fleenor