This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:关于 Am62 和 DP83867

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1635059/am625-about-am62-and-dp83867

器件型号: AM625

你好
AM625 linux5.16 和 dp83867 出现问题:
当 SoM 板的电源正常且 phy 断电时、Linux 中没有与 phy 相关的异常输出。 我的 IP 链路集和一些实现 TCP 和其他操作的应用程序将被阻止、后续操作无法正确执行。

此致

好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    目前我无法完全遵循您所描述的内容。 您能否解释一下您所描述的与异常输出相关的内容?  

    从驱动程序的角度来看、除非链路伙伴连接到 PHY、否则接口将无法工作。  

    此致、

    Schuyler